欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

输送管路设计(气动系的配管设计要点-1)

  • 2020.03.20 22:24:45
  • 米思米
  • 5907

   在生产工厂中,气动能量往往被认为是无偿的(免费的),所以在气动系统的管路安装中很多处于闲置状态。但由于气动输送管道系统的设计好坏,会大大影响了空气质量和气压损失,可能导致工厂设备运行部稳定的不稳定。 在这里,我们将分2部分来说明气动系统的输送管路设计。

(1)输送管路的设计

1)工厂级别或以楼层为单位的输送管路设计的基本

   一般工厂般以楼层为单位,进行配管,采用下列所记的特点(循环式)。(【图1】参照)

输送管路设计(气动系的配管设计要点-1)

■    循环式管路方式的特点

  1. 即使使用较细的管路,也可以全工厂内供给均一的气压。

  2. 即使暂时性大量消耗气量,由辅助储气罐压力无损的最大输出,可以避免对周围的气动系统造成不好的影响。


2)主管路和支管路的配管方法

(a)输送管路对气动系统故障的主要原因

   由空气压缩机供应的空气由于膨胀,水蒸气容易产生水滴。 来自空气压缩机的水滴和油在输送管中混合并行成乳液,并且由于空气的流动,该乳液流过主输送管的端部。 这种乳液会降低阀类和气缸等气动设备的功能。

(b)配管方法要点

 把乳浊液在进入支管路之前去除掉的配管方法要点。(【图2】参照)。

输送管路设计(气动系的配管设计要点-1)


   根据下述配管方法可以避免空压机的乳浊液流入。

 1. 在输送主管道中的空气流动方向形成一个斜坡。(每1m倾斜1cm左右)。

 2. 配送支管道设计在输送主管道的上面。

 3. 在低的地方或者配管末端设置排水单元。

 

(c)输送支管路和气动设备之间的接续要点

   在压缩空气中,除了乳液之外,压缩空气中的管道内还存在生锈,金属粉末,杂质等。 为此,需要安装气动过滤器和润滑器,来防止气动设备滑动部分的摩擦和腐蚀。 

   空气过滤器和润滑器的连接要点如下。

1. 气动设备和空気过滤器、油雾器的设置距离在5m以内。

2. 为防止气压管道受到意外的力量作用在气动设备上,输送支管要独立固定的。

3. 避免引起振动的管道的情况,避免使用钢管和铜管,用橡胶软管和尼龙管等弹性管避免给气动设备造成损伤。

4. 管接头数量尽量少、提高输送管路的整体可靠性。


   下回,我们关于气压系统的配管直径进行解说。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities